结果:找到"方案验证板 最小系统 烧录板",相关内容1000条
- 带串口功能的51最小系统板,可直接烧录STC芯片,简约好用
- 51最小系统板带串口功能.zip带串口功能的51最小系统板,可直接烧录STC芯片,简约好用,Micro接口,只需要一根Micro接口的USB线接到电脑就可以下载程序了。资料下载地址:https://pan.baidu.com/s/1laLHuwoB-bgOAmV2qKVpog提取码:1234备用链接:https://caiyun.139.com/m/i?0u5CLAlgXvD7M提取码:Jvv5
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机最小系统板 发帖人:tyxdz 发帖时间:2022-09-18 23:54:00
- 连锁店面网络监控解决方案
- 随着公司业务不断拓展,连锁店数量不断增加,相关管理工作量也相应大幅度提高,所以,为配合公司发展,提高公司对各网点单位的管理效率,同时也为合作伙伴提供一个了解公司业务状况的可视窗口,急需建设一套网络视频监控系统,通过视频系统,可以让管理者和意向伙伴更直观的了解业务的市场情况,并且可以更好的树立公司的品牌形象。在企业迅速发展的同时,如何更好地有效管理好这些分店的,实现管理的标准化,统一化,实时化。也成为了企业的一向难题,展现企业精神,管理者最希望实时掌握各店的资讯,例如:产品摆设是否符合规定,员工工作是否专注投入,客户需求是否得到快速响应,突发事件是否有效处理等等。网络视频监控系统除了安防监控的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 连锁店 监控系统 监控方案 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 14:03:00
- 快散开!立创EDA这个方案验证板有坑!
- 时间宝贵啊!原本不想说的,但考虑到或许有更多人会掉入此坑,故特来一写!事出于这几天我在弄一个arduino板子,参考这里的设计:https://lceda.cn/li-chuang-zhi-neng-ying-jian-bu/atmega328pb-au-fang-an-yan-zheng-ban然后在LC商城上买了些该BOM推荐的材料,结果采坑了!坑1:U2芯片不能用CH340G,因为这个IC需要外部晶振和2个电容挂在pin7和pin8。不接这些,340G无法工作!!!坑2:J1的接口定义和设计中,pin1和pin3位置互换了,导致我的ISP排线不能直接插入,需要跳线。对比官方设计,这个J...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 方案验证板 ATMEGA328 发帖人:KK1288 发帖时间:2020-10-17 11:20:00
- 小家电系列方案开发
- 技术交流:李工电话,微信:18922809950qq:1455691267 THX-001遥控器系列方案开发,如:学习型遥控器、多合一遥控器、空调遥控器、万用遥控器等THX-003充电器系列方案开发,如:手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等THX-004LED闪灯系列方案开发,如:声控舞台灯、礼品类闪灯、触摸调光灯、换段LED闪灯、感光LED闪灯、分段LED闪灯、七彩灯等THX-005小家电系列方案开发,如:电炒锅、豆浆机、遥控风扇、咖啡壶、饮水机、消毒柜、热水器等THX-006带LCD类方案开发,如:FM收音机、万年历等
- 所属专栏: 技术交流 标签: 小家电系列方案开发 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-09 10:51:00
- 推荐一款不错的基于ESP32的低功耗WIFI和蓝牙于一体的小尺寸摄像头开发板
- WT-ESP-CAM是启明云端(Wireless-tag)新推出的一款基于ESP32的小尺寸摄像头开发板,集WIFI+蓝牙方案于一体,该开发板可以作为最小系统独立工作。开发板采用DIP封装,用户只需直接插上底板即可使用,有效降低企业研发门槛,缩短产品研发周期,实现产品的快速生产,方便应用于各种物联网硬件终端场合。开发板功能特点:1、产品高度集成,功能强大WT-ESP-CAM高度集成了体积超小的802.11b/g/nWI-FI+BT/BLESOC模组,主频高达240MHZ,运算处理能力达600DMIPS、TF卡扩展,支持OV2640和OV7670摄像头、内置闪光灯,是目前行业内极具竞争力的小尺...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ESP32,Wireless-tag,WIFI方案,蓝牙方案,小尺寸摄像头开发板 发帖人:启明云端杨杨 发帖时间:2020-06-09 17:43:00
- STM32F103ZET6系统板
- 最近画了一个ZET6的板子,原理图的绘制相当多部分参考的是正点的战舰板本工程是基于STM32ZET6(商城编号C8287)的系统板5V供电,在5V供电接口处添加MOS管作为防反接电路,导通压降仅为几毫欧姆,正确接法时,压降很小,经试验,在0.005V以下,反接时不导通,保证反接时不会损坏到电路板载一个电源指示灯,两个状态指示灯,三个独立按键,一个7针OLED接口,一个W25系列存储芯片电路.尺寸95*68mm,引脚已经全部引出,方便应用在各个电路中已经将文件开源到征集令,欢迎大家查看,指正征集令链接:https://oshwhub.com/mimiww/STM32ZET6ji-tong-ba...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 系统板 发帖人:迷迷惘惘 发帖时间:2020-04-16 22:07:00
- GD32E231C8T6验证板资料分享
- 官方资料下载:http://gd32mcu.21ic.com/documents/index/classify_id/8https://lceda.cn/editor#id=|5c8f7ad0daee4521a126365c2a8cb933|211e73e619a34bc0989e07878d2bc4cb压缩包GD32E23x_Demo_Suites_V1.0.1.rar
- 所属专栏: 技术交流 标签: 验证板 发帖人:一只小pig 发帖时间:2019-10-08 14:03:00
- STM32/GD32及其他兼容型号的48pin、64pin、100pin烧录测试板,最小系统板
- 设计这几款板子的初衷:由于经常给一些客户做方案,方案验证的时候,外设及MCU选型时常更换;采购开发板成本又高,也用不了几次,合适的板子也难寻,比较浪费;更换MCU型号或MCU坏掉后更换,动电烙铁又比较费时,且身边同事焊接动手能力参差不齐;。。。。。。于是在立创顺便做了这几种带测试座的最小系统板。引脚都引出了,走线也优化了。供电、烧录接口(JTAG、SWD)都有。还有少量的板子,有需要的朋友欢迎联系我。淘宝店铺是刚开的,主要是用于交流平台,也没想过在上面搞多大动静。交流链接:https://shop175145382.taobao.com板子的参数:额定输入电压为+5.0V,支持仿真器/烧录器...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 方案验证板 最小系统 烧录板 发帖人:ViterChang 发帖时间:2018-03-24 15:02:00
- 大家看看这款多功能(芯片)PCB测试版,怎么样?
- 立创工程部的小伙子们,经常收到商城客户的技术咨询和进行售后服务,为此工程部的小陈设计了这款神器因此,经常需要对各种芯片和器件进行测试,通过以下这个“万能板“”可方便进行应用电路的搭建。该PCB板基本涵盖了最常用的器件封装,后续完善后,我们会以方案验证板的形式,免费赠送给大家。当前可免费赠送的方案验证板,可参考这里:http://www.szlcsc.com/caseCheckBoard.html以下是这个多功能(芯片)PCB测试版的正反2面图:
- 所属专栏: 技术交流 标签: 多功能 评估板 验证板 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-07-07 11:52:00
返回